This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:方向控制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874821/sn74alvc164245-direction-control

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC16T245

团队、  

我的客户有以下问题:  

我们正在研究使用 TI SN74ALVC164245器件。 数据表第6.8节开关特性显示了从 OE_F 到 A/B 的十个/十个参数、但没有用于方向控制的数据。  

您是否会检查并告诉我收发 器切换方向的延迟?

它是否与 OE_F 控制相同?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您还可以考虑为此应用使用 SN74LVC16T245器件、该器件与 ALVC 器件不同、具有完全可配置的双电源轨。

    DIR 到 A (或 DIR 到 B)是最坏情况下的延迟、其中包括 OE 到 A (或 OE 到 B)[输出将被禁用、然后被启用]加上从 B 到 A (或 A 到 B)的传播延迟。