This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G04:有关最高结温和功率耗散的问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/881055/sn74ahc1g04-question-about-the-max-junction-temperature-and-power-dissipation

器件型号:SN74AHC1G04

大家好、

我的客户使用 SN74AHC1G04DCKR 器件来驱动 LED。 电源为3.3V、输出电流为12mA。 在此 应用中、您可以帮助检查最高结温并计算器件的功率耗散吗? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大结温可在数据表的绝对最大值部分下找到、通常为150°C。

    要计算逻辑器件的最大功耗、请查看此常见问题解答。

    我相信您正在询问我们器件在该应用中的功耗是多少。 我们针对此主题提供了以下常见问题解答。 您可以在常见问题解答中使用 Excel 计算器。

    谢谢!

    卡兰