This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVC16T245

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880721/sn74lvc16t245-sn74lvc16t245

器件型号:SN74LVC16T245

大家好、TI 专家;

我们使用的是 SN74LVC16T245;
数据表介绍了共享端口引脚值的 CI 输入电容、通常为4pF。

我的问题如下:

您能 不能帮助我了解数据表中 CI 的测试方法?

 我想知道测量 CI 时的测试条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CI 参数是在器件输入端遇到的内部电容。 给出的值不是经生产测试的值。 通常、它们是为设计人员提供的典型值。这些值由器件的设计、工艺和封装确定。

    谢谢!

    卡兰