This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可将12V 转换为3.3V 的简单电平转换器、适用于 MSP432

Guru**** 2973190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7211, LM393, CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874135/simple-level-shifter-to-convert-12-v-to-3-3-v-suitable-for-msp432

主题中讨论的其他器件:TLV7211、 LM393、 CD40109B

您好!

在我的应用中、我需要一个下降沿检测器、该检测器可以接受高电压输入(最高约12V)。 因此、我将考虑使用 TLV7211作为所选的比较器。 这意味着数字输出大约为12V、但我需要将其降至3.3V、以便与我的微控制器 MSP432正确连接。

TI 是否为此提供了任何解决方案? 我使用在线工具快速了解了单向电压转换器产品系列、但看起来这些器件都不兼容12V 电压。 谢谢!

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    您可以针对这些电压规格使用 LM393、也可以 将 Vpullup 设置为3.3V。 但是、您是否只希望在下降沿跳闸、因为这些器件不会单方面工作。 您可以浏览 TI 产品系列中的其他器件。  

    谢谢、  

    Sally

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    您是否对下降沿检测器有任何速度要求?

    具有漏极开路或集电极开路输出的比较器通常用于电平位移信号、以满足低电压输入器件的要求。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以考虑使用支持3V 至18V 电平转换的 CD40109B。

    我已经在 这里过滤了电压电平转换器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shreyas 为 Michael 提供了一些选项。

    Michael

    Shreyas 提供的选项包括4通道和6通道选项。

    如果您需要较少的通道、可能只有1个通道、那么比较器可能仍是一个不错的选择。

    如果您对下降沿检测器有任何速度要求、请告知我们、以便我们进行正确评估。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck 和 Shreyas、

    感谢您的建议。 在过去几天里、我做了一些思考、意识到我所描述的问题存在一些实施问题。 我已经采取了另一种方法来解决问题、这种方法更直接。

    此致、

    Michael