This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO 过流保护

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880743/overcurrent-protection-for-io

主题中讨论的其他器件:INA303

您好!

我正在设计一个具有多个 IO (可能来自 CPLD)的板、该板将连接到外部测试板。 每个 IO 将设置为输入或输出、并将在10MHz 下工作。

我必须为每个 IO 设计一个保护电路、以防用户误将 IO 直接连接到 GND 或 VCC (故障连接)。

要求是将电流限制为8mA、因此在发生此类故障连接时、IO 将立即断开、因此不会损坏外部板。

我是否应该使用以下概念:电流感应放大器、它的输出连接到双向缓冲器的 OE?

是否有人建议如何为单个 IO 设计这样的电路-简单且便宜?

谢谢、

雅龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部电路板上输入的电气特性是什么? 正常运行需要多大的驱动强度?

    禁用输出后、电流为零。 那么、我想您需要锁存错误状态吗? 是否允许在该状态下禁用多个输出?

    是否需要禁用输出、或者是否可以通过降低输出电压来限制电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    该器件应支持许多新旧的外部板、因此我没有所有的信息。 我知道 IO 的电压是1.8/2.5/3.3/5V。 未定义正常电流、但请求将驱动电流限制为8mA。

    如果 IO 出现故障、则必须禁用它、但不需要任何指示。 只能禁用有故障的 IO、但所有其他输出应照常工作。 我正在寻找符合单个 IO 的解决方案。

    只需禁用输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要禁用输出、则需要感应电流(双向)、并在电流过低或过高时生成信号。 最小的解决方案是具有集成比较器的双向电流感应放大器、例如 INA303。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、非常感谢。