This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:输出(Y)引脚- GND 之间是否存在 C 值限制?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, SN74AUP2G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870461/sn74lvc1g08-is-there-c-value-limitation-between-output-y-pin---gnd

器件型号:SN74LVC1G08
主题中讨论的其他器件: SN74AUP2G08

大家好

下面是客户问我的问题。

客户可以在 Y-GND 引脚之间放置电容器是否存在任何 C 值限制? 如果是、有多少钱?

客户尝试使用的是0.47uF。 这没问题吗?

SN74LVC1G08 SN74AUP2G08

2.如果客户将负载(40uA)与上述每个逻辑连接,是否有任何问题? 客户是否不应该关心它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出为高电平且电容器已充电、然后输出切换为低电平时、电容器通过 Y 引脚放电。 在 VCC = 3.3V 时、输出阻抗约为12 Ω、因此这将导致大约275mA 的电流、这将超过绝对最大额定值。

    Ω 确保这一安全、请添加一个串联电阻(在 Y 和 C 之间)、以将电流限制在50mA 以下、即56k Ω 或更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu、

    除了 Clemen 前面提到的内容外、C 值越大、电容器放电所需的时间就越长。 这会影响输出频率。 只要器件的输出切换速度不会太快、就不会出现问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karan-San

    我可以从下面获得您的答案吗?

    2.如果客户将负载(40uA)与上述每个逻辑连接,是否有任何问题? 客户是否不应该关心它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、还有一件事、

    正如 Clemens-San 提到的,在哪里可以找到输出阻抗? 这是否意味着 Y-GND 之间连接的阻抗有多少 C?

    当输出为高电平且电容器已充电、然后输出切换为低电平时、电容器通过 Y 引脚放电。 在 VCC = 3.3V 时、输出阻抗约为12 Ω、因此这将导致大约275mA 的电流、这将超过绝对最大额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使使用串联电阻器、输出也不会出现驱动40 µA 负载的问题。

    输出阻抗可根据典型的 VOL/IOL 值进行计算。 (数据表未列出典型的 VOL;我查看 了 SZZA010。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供了一些常见问题解答、通常可解答您的问题。

    这是您第一个有关可以驱动多少容性负载的问题。

    e2e.ti.com/.../722261

    这是您第二个有关如何计算器件的输出阻抗 ROH 和 ROL 的问题。

    e2e.ti.com/.../718814

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karan-San

    是否有任何公式可以了解可以像提到的 Clemens 那样放置多少输出电容器 IC?

    示例:电压:0.1V,IOL...16mA (如果是 Vcc:3V)  

    输出阻抗为6.25欧姆

    如果客户要使用的电容器具有0.1欧姆的 ESR。 (总 R 为≒6.3 Ω)

    输出电压为3.3V、例如、电流将为20mA。

    然后、客户可以通过上述步骤来决定他们可以使用和不能使用的上限。

    您能给我们提供这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您在哪里获得20mA 电流? 3.3V/6.3欧姆= 528mA。

    该电流是不可接受的、不会随电容器大小的变化而变化。 您必须在输出端添加一个串联电阻器。

    您需要检查的实际数学方法是转换速率是否足以满足您的工作频率。

    假设您在具有50pF 电容负载的输出端添加了一个100 Ω 串联电阻器,那么您可以计算出转换率为2.2*R*C =2.2*106.3*50e-12 =11ns 上升时间。 因此、如果您尝试在20ns 周期(10ns 高电平和10ns 低电平)或50MHz 下操作器件、那么您的电容器太大、无法让这种情况发生。

    这就是您要遵循的公式。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karan-San、

    我谨代表 Takahashi-San、从以下 E2E 重新开始。

    我的客户希望使用 SN74LVC1G08作为负载开关。
    他正在思考以下情况/电路。

    • 以下各项与 SN74LVC1G08输出引脚连接
      • 40uA 负载
      • 用于实现电压稳定性的>0.2uF 电容器

    • 电压为3.3V
    • 无需额外功能(软启动、反向电流保护、反向连接等)
    • 0V 至3.3V 或3.3V 至0V 范围内小于100uS。
    • 开-关/关-开的频率更低

    选择该器件的原因是尺寸较小、而将该器件用于其他部分。

    要实现此功能、您能给我们提供建议吗?
    另外、请告诉我他会遇到什么问题。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    * .48uF 电容器需要至少100欧姆的输出串联电阻器、否则器件将损坏。

    * 0.48uF 和100Ohm 串联电阻器将在0V 至3.3V 范围内提供250uS 的电流。

    谢谢!

    卡兰