This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:具有 DIR 和 OE 的双电源总线收发器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, TMUX1511, SN74AHC125, SN74AVC2T245, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880135/sn74lvc1t45-dual-supply-bus-transceiver-with-dir-and-oe

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: TMUX1511SN74AHC125SN74AVC2T245SN74LVC2T45

您好!

我的项目包括一个连接到外部 IO 的 CPLD。 每个 IO 均可设置为输入或输出- 10MHz 时。

我必须在两侧之间实施双向电平转换。 它们中的每一个都可以设置为不同的电压电平:1.8V/2.5V/3.3V/5V (尽管 CPLD 可能只设置为3.3V)

TI 的 SN74LVC1T45器件是一款很好的解决方案、但由于我必须对每个 IO 实施10mA 的电流限制、因此我需要一个类似的器件、但具有输出使能功能。

DIR (方向)引脚是必需的。 我无法使用自动方向感应器件。

此设计是否有合适的候选器件?

谢谢、

雅龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个通道没有一个 OE 的电平转换器。

    您可以添加单独的三态缓冲器、如 SN74AHC125 (具有用于处理输入方向的附加逻辑)或模拟开关(如 TMUX1511)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。 我将检查您的建议。

    基本上、我可以使用双位器件 SN74AVC2T245、并且只使用其中的一个通道。 问题是它的最大值 电压为3.6V 而不是5V。

    是否有任何其他可支持5V 电压的双位器件?

     

    谢谢、

    雅龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    您可以使用 SN74LVC2T45作为一种选择、但它没有您需要的 OE 引脚。 Clemens 的建议可能是这里最好的路线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    谢谢你。

    雅龙。