This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCUR

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880621/txs0102-txs0102dcur

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TCA9546A

您好!

在我的设计 中、一个3.3V 逻辑 CPU 连接到 TXS0102DCUR 电平转换器和一个1.8V 逻辑外设。 这是由第三方评估板进行的有效设计、因此我想保留它。 该接口可以是 I2C 或 MDC/MDIO、也可以进行配置。   

我还有一个连接 到 TCA9546APWR 的 ARM 处理器、我想将其中一个多路复用器输出连接到上述同一外设。 该接口将绑定到 I2C。  当 TXS0102DCUR 被启用时、ARM 将不会访问器件、但 CPU 将会访问。 当 ARM 想要访问器件时、 TXS0102DCUR 将被关闭。 您看到问题了吗?

 或者、我是否需要在 总线开关和器件之间插入一个器件、例如 TCA9517ADGKR、以便将其关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102和 TCA9546A 是否在1.8V 侧相互连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 TXS 禁用或 TCA9546A 的其中一个通道禁用时、相应的 I/O 引脚为高阻抗。 因此、您无需额外的器件即可断开总线。