This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC123A:技术文档中缺少 SN74AHC123A TSSOP-16引脚信息

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873660/sn74ahc123a-sn74ahc123a-tssop-16-missing-pinout-information-in-technical-documentation

器件型号:SN74AHC123A

您好!

我有一些 正在进行原型设计的 SN74AHC123APWR、但我无法从 TI.com 找到显示引脚的来源。

浏览了产品页面上链接的大多数技术文档。

这是否应该包含在产品数据表中以便于访问?

此致
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、欢迎参加论坛!

    您是否在寻找比数据表首页上所示内容更详细的内容?

    如果您需要其他帮助、请告诉我、我可以提供其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢你的答复。  
    我不知道我怎么能错过这个、认为我太累了。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心-我很高兴我能提供帮助。