This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:请应用 SN74LVC2G74QDCURQ 的未加密 SPICE 模型

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879314/sn74lvc2g74-q1-please-apply-the-un-encrypted-spice-model-of-sn74lvc2g74qdcurq

器件型号:SN74LVC2G74-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G74

大家好、  

您能否为我提供 SN74LVC2G74QDCURQ 的未加密 SPICE 模型?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    我们为 SN74LVC2G74提供了加密的 HSpice 模型。 如果您的客户对此没有问题、我可能会为您获取未加密版本。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、  

    感谢您的支持。 是的、   我们需要 SN74LVC2G74的未加密版本。  

    可以告诉我这个模型吗?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    我将把这个线程标记为已解决。 请通过 k-kotadia @ TI.com 向我发送此请求的电子邮件。

    谢谢!

    卡兰