This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:LTE/SIM 卡的转接驱动器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870250/txb0104-redriver-for-lte-sim-card

器件型号:TXB0104

团队、

由于 LTE 和 SIM 卡之间的布线较长(8 - 10英寸)、我的客户正在寻找 转接驱动器。

有三个信号:CLK、DATA 和 Reset。 信号频率为5MHz、电压电平为1v8。

请告诉我您需要了解的任何信息、然后您可以提出合适的解决方案、TXB0104是否起作用或其他建议?

沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walt、

    该器件实际上不提供额外的驱动强度。 我可以建议使用一个缓冲器、该缓冲器应该能够与 CLK 和 RST 配合使用、因为它们是单向的、但数据将需要一个不同的器件。 我建议与接口团队联系、了解可能的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我是否知道您在此处为查找适合此应用的器件提供的帮助?

    许华特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walt、

    遗憾的是、我不知道能够满足这些要求的缓冲器件。

    最大