This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245是否通过 UL 认证

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880447/sn74lvc8t245-whether-sn74lvc8t245-passes-the-ul-certification

器件型号:SN74LVC8T245

大家好、

请问 SN74LVC8T245是否通过 UL 认证? 如果是、您能否提供 UL 编号或某些 UL 声明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么类型的 UL 认证? 该器件不是隔离器、因此我不知道任何适用的认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    UL 标准如下:

    https://en.wikipedia.org/wiki/UL_(safety_organization)

    客户表示产品的关键器件需要通过测试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些标准都适用于成品、而不是单个组件。

    有些产品的安全性依赖于变压器或隔离器等关键组件。 在这些情况下、UL 定义了独立的认证、这些认证有助于确定这些组件是否可用于此类产品。 例如、UL 1577 (光学隔离器标准)规定:

    1.5这些要求适用于用作器件和电器中组件的光学隔离器。 如果光学隔离器符合这些要求、则无需进一步调查、这并不表示该隔离器可用作最终产品的组件。

    换言之、隔离器的 UL 认证可能是必要的、但不足以确保成品的安全;这始终需要单独的认证。

    对于 SN74LVC8T245等简单逻辑器件、认证没有意义、因为它们没有会直接影响成品安全性的关键属性。