This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:Q 引脚在上电时的行为

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874389/cd14538b-behavior-of-q-pin-on-power-on

器件型号:CD14538B

您好!

当上电(VDD 超过工作电压3V)时、如果输入脉冲未输入并且 RESET 引脚为高电平(非复位条件)、Q 引脚是否输出低电平?  

(VDD 超过合理电压、3V)

我的客户似乎害怕在上电时 Q 引脚输出不稳定。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    提供 RESET 引脚是为了避免电源接通时 Q 引脚不稳定。 当器件通电时、您需要使用 RESET 引脚来避免输出 Q 出现未知情况。

    谢谢!

    卡兰