This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G00-Q1:输入电压变化

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G00-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874143/sn74ahc1g00-q1-input-voltage-variation

器件型号:SN74AHC1G00-Q1

您好、TI 团队

 

我的客户将使用 SN74AHC1G00-Q1。

他们希望知道 VIH 和 VIL 的变化。

VIH 没有关于 MAX 的说明、VIL 没有关于 MIN 的说明。

请告诉我每个人。
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 和 VIL 指定开关阈值在最坏情况下的位置、即、阈值保证介于 VIL 和 VIH 之间。 (所有高于 VIH 的电压将被视为高电平;所有低于 VIL 的电压将被视为低电平。)

    要了解允许的输入电压、请查看 VI 规格(0–5.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji San、

    TI 无法保证器件的开关阈值。 该器件的电压必须高于 VIH 或低于 VIL、以确保达到高电平和低电平。  

    VIH/VIL / VT 的常见问题解答

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/752540

    此外、请参阅应用手册 了解和解释逻辑产品说明书。