This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:请帮助推荐符合汽车标准的电压转换器

Guru**** 2979170 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1, SN74LVC8T245-Q1, SN74AHCT125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/880319/lsf0108-q1-please-help-to-recommend-an-automotive-qualified-voltage-translator

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245-Q1、 SN74AHC125-Q1、 SN74AHCT125-Q1

大家好、

我想为以下应用找到符合汽车标准的电压转换器、LSF0108-Q1是否适合这种应用? SPI 数据速率约为5M。 如果您有更好的解决方案、请提供一些建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 可以正常工作。 它专为开漏信号而设计、这意味着它需要上拉电阻器、如果您需要下拉电阻器、则不工作。 此外、对于高频、您需要具有使用大量电流的强上拉电阻器。

    SPI 具有单向信号、因此最好使用具有适当缓冲器的单向或方向控制转换器。

    SN74LVC8T245-Q1不适用、因为它仅为所有八个通道提供单个 DIR 输入。 您可以组合多 个较小的转换器、但至少需要四个器件。

    我建议一个运行电压为5V 的 SN74AHCT125-Q1进行上行转换(TTL 兼容输入允许3.3V 信号)、一个运行电压为3.3V 的 SN74AHCT125-Q1进行下行转换(它具有可过压输入)。