This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT244:输出端是否有短路保护

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874316/sn54act244-is-there-any-short-circuit-protection-at-the-output

器件型号:SN54ACT244

尊敬的先生:

我们使用该缓冲器将决策逻辑发送到物理上距离1米的另一个系统。

我们担心输出端出现短路情况。 SN54ACT244是否在器件内部具有短路保护方案?

如果在器件中不可用、您能否建议一种输出电流不受+/- 20mA 限制的方案

谢谢、

Yedukondalu P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yedukondalu

    器件中没有内部短路保护。  

    数据表规格的绝对最大值表具有50mA 输出电流限制、超过该限制可能会出现可靠性问题。

    使用外部串联限流电阻器是一种将电流限制在不超过建议限值的简单方法。