This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8154:SN74LV8154PW IBIS 模型

Guru**** 2507285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873934/sn74lv8154-sn74lv8154pw-ibis-model

器件型号:SN74LV8154

尊敬的团队:

客户想要获得 适用于 SN74LV8154PW 的 IBIS 模型、但我在 TI.com 上找不到该 IBIS 模型、那么您可以将此器件的 IBIS 模型发送给我吗?

卢卡斯·尼乌

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    我们没有此器件的 IBIS 模型。 我们可能能够为其创建 SPICE 模型、但我将让我们团队的建模应用工程师对此进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    正如 Shreyas 提到的、我们目前没有该器件的 IBIS 模型。

    遗憾的是、我也无法为您创建该部件的 SPICE 模型。

    但是、我所做的是采用另一个具有相似 I/O 规格的 LV 系列器件、并为您创建了以下 IBIS 模型。

    e2e.ti.com/.../SN74LV8154.ibs

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen 和 Shreyas、

    它必须对我们的客户有用、非常感谢!

    卢卡斯·尼乌