This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:VOH/Vol 最小值和最大值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/878201/sn74avc4t774-voh-vol-min-and-max-value

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T774

TI pleas 能否提供最小和最大 VOH 和 VOL 值的完整表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    下面的电气特性表包含最小值和最大值。 遗憾的是、25 C (典型值)下不会有最小值和最大值。

    SN74AXC4T774也是一款非常适合在此处使用的器件。 它在更宽的电源范围内提供更好的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它是到 SN74AVC4T774的 FFF 吗?

    PN 中的 X 字母代表什么?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    我不熟悉 FFF 首字母缩略词、但我的假设是、您希望查看其是否兼容。 它具有相同的功能和引脚排列。

    AXC -高级低电压 CMOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10英尺

    FFF 是外形拟合和函数

     PN 中的 X 字母代表什么?

    BR

    Elhanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elhanan、

    AXC -高级  低电压 CMOS