This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A:下拉电阻值

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874097/sn74lvth16245a-pull-down-resistor-value

器件型号:SN74LVTH16245A

您好!

我正在查看存储器接口的生产设计。 通过 SN74LVTH16245A-EP 提供对 OE_n 和 RW 的控制。 MPC5554控制 RST_N

我的问题是...如何验证 OE_N 和 RW 上的4.7K 电阻器是 SN74LVTH16245A-EP 的正确值。

谢谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    只要 OE 和 RW 线路各可提供超过1mA 的电流、就可以正常工作。

    I = V/ R;对于3.3V、I 为~0.7mA。 因此、需要超过1mA 的电流来保持 OE/ RW 引脚的逻辑高电平。