This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:PSpice 模型

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873602/txs0102-pspice-model

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXS0101

我想申请 TXS0102 SMBus/I2C 电平转换器的 PSPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toan:

    我们没有适用于此 TXS0102器件的 PSpice 模型。  

    通常、所有模型文件都列在产品文件夹中的设计和开发下:

    https://www.ti.com/product/TXS0102/toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    实现这一目标需要什么?

    我们需要 PSPICE 模型来了解电压和温度方面的器件性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toan:

    我看到有一个适用于 TXS0101的 HSpice 模型。 可以改用它吗?

    此时、由于缺少资源、我们无法为 TXS0102器件创建 PSpice 模型。