This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:关于封装

Guru**** 2782285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879990/sn74lvc1g125-q1-about-package

器件型号:SN74LVC1G125-Q1

大家好、

我使用了 SN74LVC1G125-Q1系列的"1P1G125QDCKRQ1"。
有些具有封装信息。

http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/sn74lvc1g125-q1.pdf

第一页上的器件信息为"SOT-23 (5)"。

第14页上的封装信息为"SC70"。

哪种封装适用于1P1G125QDCKRQ1?
("SOT-23 (5)"或"SC70"?)

此致
-Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DBV = SOT-23
    DCK = SC-70
    DRY = SON

    数据表中的多个位置都提到了这些封装。 第1页上的表格错误;所有其他位置和 订单页面 均正确。