This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:总线保持

Guru**** 2638485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16244A, SN74LVC162244A, SN74LVC16244A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879787/sn74lvth16244a-bus-hold

器件型号:SN74LVTH16244A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC162244ASN74LVC16244A-Q1

你(们)好

我们需要 SN74LVTH16244A、但没有该功能

“有源总线保持电路保持未使用或未驱动

输入处于有效逻辑状态。 使用上拉或下拉

不建议使用带有总线保持电路的电阻器”

 

据我了解、我们可以改用 SN74LVC162244A、对吗? 我还想知道您是否在汽车类中拥有此功能?

组件必须与引脚兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSSOP48封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的汽车16244器件是 SN74LVC16244A-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 您还想知道 SN74LVC162244A 是否 没有该功能

    “有源总线保持电路保持未使用或未驱动

    输入处于有效逻辑状态。 使用上拉或下拉

    不建议使用带有总线保持电路的电阻器”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 总线保持功能的器件在系列名称后会有"H"、并且会在电气特性中指定 II (HOLD)。