This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:扇出

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/874060/sn74lv14a-fanout

器件型号:SN74LV14A

您好、E2E、

美好的一天!

我们是否可以知道 SN74LV14A 的预期扇出是什么? 我们找到了此文档(http://www.ti.com/lit/an/scla007a/scla007a.pdf)、其中包含不同逻辑系列的表1。 但是、未指示 SN74LV。

期待您的回应。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您特别想了解此应用的哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。

    我们想知道 SN74LV14A 的扇出数量。 在文档中、每个系列都有一些列表。 但是、不包含 SN74LV。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于高输入阻抗、所有 CMOS 系列的扇出电压均为1000左右。

    实际上、扇出受电容负载(不仅是逻辑门输入、而且是引线和连接器)的限制。