This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:SN74AUC1G125的 HSpice 模型

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873745/sn74auc1g125-hspice-model-of-sn74auc1g125

器件型号:SN74AUC1G125

大家好、团队、

客户发现 Auc1g125inc.inc 代码混乱、那么我们是否更新了它的版本? 我们是否有有关连接的使用指南?

谢谢。

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    HSpice 模型需要 HSpice 许可证才能使用。 在线提供的模型已加密、无法按原样使用。

    如果客户可以使用该器件、我可以为您提供该器件的行为 SPICE 模型。

    e2e.ti.com/.../SN74AUC1G125.cir

    谢谢!

    卡兰