This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:关于 OE、共245个

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879800/sn74avc4t245-about-oe-of-245

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

大家好 、

我的客户希望使用 SN74AVC4T245。 但我们有一些项目需要在下面与您进行检查。

1.从数据表中可以看出、OE 由 VCCA 供电、我们是否可以使用 B 侧 将 OE 连接到下面的 CPLD?

2.VCCA= P1V8; VCCB= P3V3_STBY、 如果我们将 OE 连接至 GND (始终有效)。 然后、给出 P3V3_STBY (B 端口优先)是否会影响 A 侧、例如 泄漏电流。 无论我们是否还需要为一侧加电。 那么、器件的 EN 是怎样的呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 输入可耐受过压、因此也可与3.3V 信号配合使用。

    数据表的第8.3.3节指出:

    器件处于局部断电模式时、IOFF 将通过禁用 I/O 输出电路来防止回流电流。

    SN74AXC4T245具有无干扰电源定序。