This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102应用问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873901/lsf0102-lsf0102-application-issue

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T45

您好、先生、

我们的客户应用是1.2V 至1.8V、因此我们需要添加双向电平转换器 IC 进行连接。
我们 IC 的时钟和数据信号为52MHz。 我可以使用 LSFXX IC 吗? 我无法添加上拉电阻器吗?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以从 LSF 器件获得高速、但这需要非常强大的上拉电阻器、这会消耗功率。

    您使用的是什么协议? 您是否在同一条线路上确实有双向信号? 如果每个信号都是单向的、那么单向或方向控制转换器将是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    请参阅 TI.com 上的 LSF 培训视频

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family

    如果需要从 LSF 实现高速、则需要强大的上拉电阻器以及低容性负载。 正如 Clemens 所建议的、通常使用 SN74AXC2T45等缓冲 DIR 控制型转换器来实现52MHz 速度。