This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD14538B:上电复位功能

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873945/cd14538b-power-on-reset-function

器件型号:CD14538B

您好!

当 VDD 低于3V (建议工作电压)时、"Q"引脚是否保持低电平或不稳定?

如果它不稳定、是否可以通过 RESET 引脚=低电平来保持低电平?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在建议的工作条件之外、没有任何保证、即 Q 引脚可能不稳定、并且 RESET 引脚也可能无法工作。

    为了确保上电时处于已知状态、当电源电压达到3V 时、RESET 引脚必须为低电平