This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16374:逻辑图不同

Guru**** 2619455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873809/sn74lvc16374-logic-diagram-different

器件型号:SN74LVC16374

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们希望使用 SN74LVC16374替代 MC74LCX16374。

看起来它们是 P2P、但我们看到  逻辑图和 函数表中有一些不同。

 我所展示的逻辑图不同之处在于、 功能表不同之处在于项目3 CLK。

TI 为 L/H、但 ON 仅显示为低电平。

那么、您能否帮助双击确认哪个数据表是正确的、 它确实可以直接替换? 谢谢!!

打开

TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE1输入需要一个低电平信号来启用输出、因此正确显示逆变器气泡。 逻辑图上的错误。 (真值表正确。)

    时钟输入在低电平到高电平转换时触发、因此信号不得反相。 但"ncp"可能意味着"否定时钟脉冲"。

    真值表中的第三个条目应该显示在不是低电平到高电平转换、即低电平或高电平到低电平转换的情况下发生的情况。

    在任何情况下、两个器件的实际行为都是完全相同的。