This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]施加大于电源(VCC)的输入电压是否会影响逻辑器件的可靠性?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873627/faq-is-the-reliability-of-a-logic-device-affected-by-applying-an-input-voltage-larger-than-the-supply-vcc

常见问题解答:逻辑和电压转换>输入参数>>电流常见问题解答

逻辑器件的可靠性与数据表中的建议运行条件相关联。 只要器件在建议的工作条件下运行、为器件提供的可靠性数据就有效。

例如、如果器件建议的最大输入电压为5.5V、绝对最大输入电压为6.5V、则只能保证高达5.5V 的可靠性、而输入电压介于5.5V 和6.5V 之间时、可靠性会降低。  超过6.5V 时、器件可能会立即发生故障。

另请参阅: [常见问题解答]如何查找逻辑器件的可靠性数据?