Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245-Q1, SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC16T245-Q1 主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245
我们正在为 RGMII 应用寻找电压转换器(2.5V 至3.3V 之间的转换)。 我们在您的网站上找到了一个器件型号:SN74AVC16T245-Q1。 我们知道、对于 RGMII 应用、每位数据速率为250Mbps (125MHz)。 请确认:
1.无论上述器件是否可用于 RGMII 应用、每个通道都支持250Mbps。
2.当数据在 VCCA=3.3V 和 VCCB=2.5V 的情况下从端口 A 传输到端口 B 时,可实现的数据速率是多少?
3.当数据在 VCCA=3.3V 和 VCCB=2.5V 的情况下从端口 B 传输到端口 A 时,可实现的数据速率是多少 ?
3.当数据在 VCCA=3.3V 和 VCCB=2.5V 的情况下从端口 B 传输到端口 A 时,可实现的数据速率是多少 ?