This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877929/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E

连接电路(传感器侧):

传感器输出波形:

  

:风向传感器输出(WIN_DIR 0-3.3)

传感器输出:ADC

 

 

:风速传感器输出(WIN_SPEED ENT)

传感器输出:脉冲输出

 

问题说明:

在我们的平台板中、我们使用8位双向电平 Sifter (TXS0102DCUR)和2位双向电平 Sifter (TXS0102DCUR)。

TXS0102DCUR 接口电路:

SENS_I2C_EN 由控制器的 GPIO 控制。

2.传感器输出(wind_speed ENT)连接到的 B1端子       

  TXS0102DCUR、即 SENS_I2C1_SDA。

连接到控制器中断的芯片的 A2输出

  引脚(MCU_I2C1_SDA)。

4.产出:按预期。

 

TXS0108DCUR 接口电路:

 

注意:MAX3006EUP 替换为 TXS0108DCUR

  1. SENS_SW_EN 由控制器的 GPIO 控制。
  2. 传感器输出(WIN_SPEED ENT)连接到 TXS0108DCUR 的 B1-B8 (在所有引脚上进行测试)。
  3. 芯片 A1至 A8的输出(一个引脚)被连接至控制器的外部中断引脚。

 

  1. 输出:不是预期的。

预期信号:TXS0108DCUR 关闭

噪声信号:     TXS0108DCUR 打开

当 TXS0108DCUR 被启用时、信号线上会产生噪声。 但 TXS0102DCUR 中不重复这种情况、因为两者都是双向 buffer.e2e.ti.com/.../SPI-buffer-issue.docx

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 kΩ、TXS 具有内部10k Ω 上拉电阻器;应上拉 IVL8等未使用的引脚、或只保持断开(移除 R142)。

    线路上是否有任何外部上拉或下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意克莱明所说的话。

    您的布线长度有多长? 您提供的示波器屏幕截图是这样一个输入吗? 您是否在器件的引脚(哪个引脚)测量此值?

    您能否放大边缘、它看起来像一个非常慢的信号、我想查看是否有任何噪声或慢速边缘可能导致内部单次触发错误。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Ladisch:

    感谢您的回复、

    根据 TXS0108E 数据表、  

    A 端口 I/O 有一个到 VCCA 的上拉电阻器(RPUA)、并且每个 B 端口 I/O 有一个到 VCCB 的上拉电阻器(RPUB)。 当输出驱动为低电平时、RPUA 和 RPUB 的值为40 kΩ。 当 kΩwhenthe =低电平时、RPUA 和 RPUBhavea 值为4 μ s outputis drivinghigh.RPUA 和 RPUBare 不可消融。

    1.我在相应的数据表中找不到10K 上拉信息。

    2.启用 OE 时、上拉电阻器将被接线、根据我的电路、使用10k 的下拉电阻器、因此上拉和下拉电阻器充当分压器、

       A8引脚上的小电压。

    如何消除噪声、如果 A8引脚保持悬空、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    http://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf

    下面是使用 TXS 器件进行转换的指南、详细介绍了内部上拉电阻器。

    TXS0101/2/4 kΩ 器具有固定的10k Ω 值上拉电阻器、TXS0108具有4k Ω 和40k Ω 的可变上拉电阻器。 这仍然会产生一个分压器、该分压器会导致电压接近 Vcc 的一半、这可能会导致其他通道上的电流消耗较大和噪声较大。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    感谢您的输入、

    问题迎刃而解、 我移除 了传感器侧的串联电阻器、该电阻器的作用类似于分压器、

    在没有任何滤波器电路的情况 下、我将传感器输出馈送到 TXS0108E 引脚。 我将在 OUT 引脚处获得预期的波形。