This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:可实现的数据速率

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873474/sn74avc16t245-data-rate-achievable

器件型号:SN74AVC16T245
我们正在为 RGMII 应用寻找电压转换器(2.5V 至3.3V 之间的转换)。 我们在您的网站上找到了一个器件型号:SN74AVC16T245。 我们知道、对于 RGMII 应用、每位数据速率为250Mbps (125MHz)。 请确认:
1.无论上述器件是否可用于 RGMII 应用、每个通道都支持250Mbps。
2.当数据在 VCCA=3.3V 和 VCCB=2.5V 的情况下从端口 A 传输到端口 B 时,可实现的数据速率是多少?   
3.当数据在 VCCA=3.3V 和 VCCB=2.5V 的情况下从端口 B 传输到端口 A 时,可实现的数据速率是多少  ?