This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:当电源电压低于工作电压时、输出是多少?

Guru**** 2524480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879379/sn74lvc1g08-what-will-the-output-be-when-the-supply-voltage-is-below-the-operating-voltage

器件型号:SN74LVC1G08

您好!

我在安全应用中使用"与门"。 如果电源电压降至工作电压(Vmin 1.65)以下、栅极输出必须绝对为逻辑0。

该逻辑门能否保证输出为0?  在低电压情况下、我应该如何实现输出0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    该器件具有 Ioff、可在电源为0V 时禁用输出、因此、如果您可以将电源驱动至0V 并在输出端具有下拉电阻、则可确保电源为0。 您可能会在断电之前使输出驱动为低电平、这可能会使输出保持低电平、但由于超出建议的工作条件、因此无法保证输出驱动为低电平。