This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:符合 EN 50124-1标准的绝缘协调

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC4245A-EP, SN74ALVC164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872080/sn74alvc164245-insulation-coordination-according-to-the-standard-en-50124-1

器件型号:SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件:SN74LVCC4245A-EP

尊敬的工程师:

在我们的控制系统中、我们将尝试根据标准 EN 50124-1 (铁路应用-绝缘协调)进行审批。

通道间的最小爬电距离(基于高达50V 的额定绝缘电压)在组件内部为025mm。

内部组件 SN74ALVC164245和 SN74LVCC4245A-EP 中的通道之间的最小距离是多少?

谢谢、

Michal Matějka í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有输入和输出共用同一接地、并通过 ESD 保护二极管连接到 GND 和它们的 VCC。 50V (任意位置)的电压差超过绝对最大额定值、会损坏器件。

    出于您的目的、标准逻辑器件的爬电距离为零。

    如果您需要隔离 、则需要使用隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    但这意味  着 内部组件中通道之间的物理距离  必须大于0.025mm (关于 EN 50124-1)。

     我附上了一张图片 以作澄清。

    Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片是否算作"印刷线路材料"?

    µm、ALVC 采用0.6 μ m 工艺制造、TI 不保证裸片布局。 µm 仅针对绝对最大额定值内的电压而设计、并且很可能远小于250 μ V。


    (来源: 钟蛋白糖)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    正如 Clemens 提到的、如果该器件在任何地方暴露在50V 电压下、则会损坏该器件。

    其次、现代硅器件内部的键合线距离小于0.025mm 是不合理的。 这是因为它们并非始终如 Clemens 提供的图像所示并行连接。 您看到的大黑点是连接键合线的位置。

    此外、正如 Clemens 提到的、不能保证裸片布局在未来保持不变。 我们始终希望对芯片进行更新、以提高客户的性能。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释、

    我理解、但我需要制造商根据 标准 IEC 61508-6 /和  EN 50124-1/对 Aprover 做一个声明。

    此致、Michal Matejka