This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]器件#39;s 输入引脚的阻抗是多少? 是 CMOS 器件还是双极器件?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/873280/faq-what-is-the-impedance-of-the-device-s-input-pin-is-it-cmos-or-bipolar-device

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G125

常见问题解答:逻辑和电压转换 > 输入参数>>电流常见问题解答

器件引脚的阻抗可根据欧姆定律确定:R= V/ I  

通常、CMOS 输入引脚(OE、DIR、A、B、Preset、 CLR、选择引脚等)将非常高、单位为兆欧。 这可以根据数据表中的电气特性来估算、并查看输入泄漏电流规格。

例如:计算 SN74LVC1G125器件的 Oe/ A 引脚的输入阻抗:

电气技术规格列出了 A 或 OE 引脚上0至5.5V 时最大输入泄漏电流为5uA。

R 可以通过 R = 5.5V/5uA = 1.1Mohm 来估算。  

通常、标称 CMOS 器件的泄漏电流以 nA 为单位、因此输入阻抗将为几百兆欧姆、因此针对低功耗运行进行了优化。

但是、对于双极器件、输入泄漏电流有时为低 mA (以及 ICC)、导致阻抗为千欧姆级。  

页面的特性部分、数据表中的功能方框图表示器件的技术(双极、BiCMOS)。

根据输入泄漏电气规格计算得出的输入阻抗表示器件是否为 CMOS。 几乎所有正在开发的新逻辑器件都采用了功耗低的 CMOS 技术。

更新的逻辑 参数搜索页面 列出了器件的输入类型:双极、CMOS 或其他类型。