This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16240:IC 是低电平有效的反相三态缓冲器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT16240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/879085/sn74lvt16240-ic-is-active-low-inverting-tristate-buffer

器件型号:SN74LVT16240

SN74LVT16240是否为低电平有效反相缓冲器。

数据表中的引脚图显示1、4是输出使能为低电平有效、2、3是高电平有效。

是否可以确认所有1、2、3、4个输出使能输入是低电平有效还是高电平有效、是反相还是同相输入。

输出电流低电平为64ma,高电平为48ma。  

数据表中提到的电流是用于 IC 的所有输出引脚还是用于单个输出引脚。

此致

K. Jayalakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LVT16240是一款四路4位逆变器。 每个使能引脚均为低电平有效。

    您能否指出您所指的哪个引脚图、该图说明了其他情况、以便我可以标记为将来修复?

    输出电流用于单个输出引脚。

    还请查看脚注:

    仅当输出处于高电平状态且 VO>VCC 时、此电流才会流动。 64mA 电流灌入器件。

    此外、低电平的输出电流为128mA。 此处列出了 SN54器件、因此请仔细阅读这些表。

    另请注意、长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    谢谢!

    卡兰