This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:SPI 电平转换期间产生噪声

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872982/txb0108-noise-occurred-during-spi-level-translation

器件型号:TXB0108

您好!

使用 TXB0108和 TXS1014E 使 SPI 电平转换电路连接起来。

3.3V SPI 线路上存在噪声。

您能否检查一下、让我知道为什么会出现这种噪声、以及如何减少这种噪声?

e2e.ti.com/.../AMTEL.pdf

此致、

Nicky  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    您提供给我的方框图实际上并不是一个原理图。 很难从您的方框图中看出客户是如何使用该器件的。 您能否提供每条线路上组件的原理图? 该器件用于什么终端设备?

    查看您的示波器屏幕截图并使用方框图进行假设、我认为您使用的是 TXB 和 TXS 器件作为驱动器。 它们没有输出驱动强度。 如果您的原理图或需要驱动的导线上有较长的布线、则 TXB 和 TXS 将不起作用。 这不是您看到的噪声、而是振铃和器件被错误触发。

    我还有一个问题、您为什么要将1.8V 向上转换为3.3V、然后再向下转换为1.8V? 为什么您不能仅将1.8V AP 连接到1.8V 型号 IC?

    SPI 上的 I/O 是双向的还是每个通道都是单向的? 如果您希望具有更高的驱动强度并避免这种振铃、则需要向转换器的此输出添加某种驱动器。

    谢谢!

    卡兰