This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:输入转换上升或下降速率(dt / dv)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872746/sn74lvc1g04-input-transition-rise-or-fall-rate-dt-dv

器件型号:SN74LVC1G04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC14A

在 d/s 中、电源电压为3.3V 时、输入转换上升或下降速率为10ns/V。

这意味着、当电源为3.3V 时、33nS 达到高电平电压需要花费一定的时间、对吧? 在应用中、信号频率为20MHz、这意味着其周期时间仅为50ns。 如果33nS 上升为真、系统无法正常工作!! 请提供建议。 谢谢。  

我们对这种定义感到困惑!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入转换上升或下降速率不是电气特性。 它列在"建议的操作条件"表中、因为它限制了输入边沿的速度。 实际的边沿可能(并且应该)比限值快。

    《了解和解释标准逻辑器件数据表》 说明:

    4.5.13 μ Δt μ Δv μ s 输入转换上升或下降速率

    逻辑转换(低电平到高电平或高电平到低电平)期间输入电压波形的变化率。

    为了避免输出波形异常、输入电压转换应处于建议运行条件中规定的范围内。

    客户通常在迹线上放置外部电容器、以确保驱动器不会从一种逻辑状态快速切换至另一种逻辑状态。 这样做有时是为了防止不必要的过冲和下冲电压情况、这些情况可能导致振铃和信号完整性下降、或者在开关去抖电路中。 但是、这可能会导致输入端出现问题;因此、TI 提供了输入转换上升或下降速率。 然而、问题可能不是由外部电容负载引起的、而是由选择驱动器较弱的器件引起的。 在任一种情况下、最终结果都是器件的电压波形太慢。

    缓慢的转换速率会对 CMOS 输入造成严重破坏、因为缓慢变化的输入电压将感应从电源到接地的大量电流。 这种现象称为通流。 通电流是正常的交流瞬态电流、但当它们无限期持续时(与缓慢输入转换速率所导致的情况一样)、器件将不会按预期工作、并且其输出电压可能会振荡、甚至会损坏器件。 该电流浪涌如果足够大、则会由于封装的电感性质[V = L×(di/dt)]而干扰接地参考、并在接地参考上产生正向干扰。 反过来、毛刺脉冲可能会减小相对幅度、从而导致输入逆变器的输出节点切换状态。 最终、该错误数据会传播到器件的输出端、从而导致振荡。 以相同方式切换的输入越多、这种情况就越糟糕、因为在短时间内有更多的电流被强制接地。 TI 数据表指定了避免此问题的最慢输入转换率。 更多信息、请参考 TI 应用报告《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》、文献号 SCBA004

    有用提示:

    如果您必须为逻辑器件的输入提供缓慢变化的电压、请选择具有施密特触发输入的器件。 这些输入经过专门设计、可承受缓慢的边沿。 LVC 系列中此类器件的一个示例是 SN74LVC14A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    输入转换速率限制适用于输入、不会影响您的输出。 输出频率将与您的输入频率相同。

    CMOS 器件不能具有慢速输入边沿、因为如果输入处于半 Vcc 的时间过长、则输出不知道处于什么状态。 因此、输入必须具有快速转换。 该边沿速率的速度限制在数据表中规格为输入转换速率。

    谢谢!

    卡兰