This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16240:过冲和下冲以及时间规则

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/878940/sn74lvth16240-overshoot-and-undershoot-and-time-rules

器件型号:SN74LVTH16240

大家好、

我们的客户想知道 SN74LVTH16240输入的过冲和下冲是否有电压和时间规格?
例如、VCC + 2V 或更低、以及100ns 或更低。

我非常感谢你在这一问题上的帮助。 谢谢你。  


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何时间内、输入电压不得大于7V。

    只要电流被限制在50mA、输入电压就可以有任何负电压;通常、一个小型串联电阻就足够了。