This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:用于驱动不同电压的 I2C 传感器的通用输入独立电压输出?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872910/lsf0102-common-input-separate-voltage-output-for-driving-i2c-sensors-of-different-voltages

器件型号:LSF0102

具有常见1.8V 逻辑 I2C 端口的系统需要连接到两个电压轨上的传感器、即3.3V 和5V。  可以通过同一个1.8V I2C 端口(带有上拉电阻)驱动两个 LSF0102、并且每个电平转换为3.3V 和5V I2C 器件(所有这些器件的电源上都有上拉电阻)。

我假设地址查询将转到两个电压轨上的所有传感器、只有寻址的器件(5V 或3.3V)将通过其 LSF0102进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    那么、您打算在同一总线上驱动2个 LSF 器件吗? 请记住、LSF 器件没有驱动强度。 它是基于无源 FET 的转换器。

    传感器输入在未被寻址时是否保持高阻抗?

    此外、您的传感器和 I2C 端口应能够灌/拉足够的电流、从而能够驱动该总线。 如果您的上拉电阻较高、则通道的 VOL 将非常高。 这是因为 I2C 端口或任何单独的传感器不仅需要从1.8V 上拉电阻上拉电流、还需要从5V 和3.3V 上拉电阻上灌电流。 很可能、您需要使用弱上拉电阻来处理灌电流、从而确认您的工作频率不是太高。

    我建议您观看此视频、其中显示了如何根据灌电流和所需频率调整上拉电阻的大小。 我还建议您观看 LSF 系列的整个系列、以便您获得有关该器件的专业知识。 这些视频大约需要3-5分钟、因此我强烈推荐它。

    谢谢!

    卡兰