This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2GU04:输入引脚阻抗

Guru**** 2620235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872654/sn74lvc2gu04-input-pin-impedance

器件型号:SN74LVC2GU04

您好!

我正在寻找逻辑输入引脚阻抗。 规格表中给出了电容、但没有电阻。

是否存在接地电阻? 1兆欧?

谢谢!

-Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 表将最坏情况下的泄漏电流(II)指定为5 μ A。 在 MΩ 时、该值为1 μ A。

    请注意、此类电流仅在最极端的温度下发生。 在正常条件下、输入阻抗要高很多个数量级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 一如既往地为您提供宝贵的意见!  

    阿尔贝托

    希望你们做的很好。

    所有 CMOS 输入引脚都具有非常高的输入阻抗、如 Clemens 所述。 它通常源自数据表中列出的输入泄漏电流规格。

     如果还有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Shreyas、我想这是答案、但总是值得验证!

    再次感谢!

    -Alberto