This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:需要有关完全隔离端口 A 和端口 B (例如与光耦合器)的帮助

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, ISO7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/878620/sn74lvc1t45-need-help-with-fully-isolating-ports-a-and-port-b-such-as-with-optocouplers

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: ISO7721

您好!

我们在触发模块中使用 SN74LVC1T45进行总线电平转换。
基本上、如数据表图13中所示。 (双向逻辑电平转换应用)
在当前设计中、VccA 和 VccB 不是隔离源。 此外、端口 A 和 B 都连接到同一 uC 的端口。 现在、我们需要在对噪声特别敏感的系统中尝试它、理想情况下、我需要使用光耦合器来避免传输噪声。

为此、我需要一个隔离式直流/直流转换器、一个端口 A 和端口 B 的独立 UCS。看起来我不能将 SN74LVC1T45用于该 TAST、因为 A 和 B 共用一个公共地。 我的理解是否正确? 或者、通过使用 SN74LVC1T45而不对我的电路进行大量重新设计、也许有一种更简单的方法来隔离 A 侧和 B 侧?

否则、TI 是否有其他具有完全隔离(光耦合?)的总线转换器 IC 端口 A 和 B?

提前感谢
Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Karl、

    该器件没有真正的隔离、似乎您需要 TI 也提供的数字隔离器。 我将把您的主题转移给相应的团队、以帮助解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    ISO7721是一款您可能感兴趣的数字隔离器。 它确实需要两个用于 Vcc1和 Vcc2的独立(隔离)电源。 ISO7721中的"21"意味着它总共有2个通道、其中一个通道朝向另一个通道。 每个通道都是单向的、因此您必须使用2个通道中的每一个来实现一种双向通信。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lucas、

    是的、我可以坚持使用 SN74LVC1T45 总线转换器并添加 ISO7721。 对于双向性、我可以使用与控制 SN74LVC1T45相同的逻辑。 我想使用直流/直流隔离式转换器、它将在 uC 侧提供3.3V 电压。 似乎解决了我的问题;)

    Karl