This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G98:传播延迟

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872647/sn74lvc1g98-propagation-delay

器件型号:SN74LVC1G98
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G97

团队、  

我的客户有以下问题:   

您能否帮助我们大致了解 TI 如何定义传播 延迟(t_PD)。  我们有一个使用多个 SN74LVC1G97/98可配置门的设计。  我们希望 通过这些公式计算标称传播延迟、但数据表显示了宽范围(5V 时为1.1ns - 6.1ns)。  在本例中、我们不是驱动大负载、而是驱动另一个逻辑门。  能否就更好的估计提供任何指导? 内部延迟的程度和负载引起的延迟程度,大概 是 t_pd =??ns + c_l *??ns?

 此致

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请参阅应用手册了解 和解释逻辑产品说明书的第50页

    以了解 tpd 的说明。

    最大值在额定负载下的 PVT 范围内进行规格。 对于在标称室温下运行的标称器件、tpd 将远低于驱动轻负载的最大值(< 15pF)