This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:我们是否可以使用 SN74LVC125A 代替74AUC3G66

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/877893/sn74lvc125a-whether-we-can-use-the-sn74lvc125a-to-replace-74auc3g66

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

大家好 、

我的客户正在使用 AMD 平台。 有一 个 HDT 信号(数据速率为几 MHz) CRB 正在使用74AUC3G66、我们想要检查1。 我们是否可以使用 SN74LVC125A 替代它? 2.我们是否有其他解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    125需要单向信号;66是一款模拟开关、可处理双向信号或浮动输入。

    TI 不生产 SN74xxx3G66、因此无法替代 P2P。

    要使用的开关取决于所需的电压和频率。 以下是四通道1.8V 开关列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    无需 P2P。 请帮助再次检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关交换机列表、请参阅我之前的帖子中的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V 、几 MHz、我们是否需要保留裕度? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LV 和 CD74HC 器件实际未指定为1.8V

    TMUX1511应具有足够的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以支持1.8V、通常我们将 为 频率留出多少裕度? SN74lv 位于其 器件 库中、我们要先检查是否 可以。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV 和 LVC 属于不同系列。

    SN74LVC125A 不是模拟开关、仅适用于单向信号。 我不知道 HDT 信号是否是单向的、但如果是单向的、CRB 可能不会使用'66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在逻辑团队中寻求帮助、因为它是一个栅极缓冲器、而不是多路复用器。

    此致

    Saminah