This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:lsf0108 rks 的应用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872007/lsf0108-application-of-lsf0108-rks

器件型号:LSF0108

我们使用了20引脚 QFN 材料 TI 的 lsf0108 rks 来进行 SDIO 信号的电压转换。 主控制端的 SDIO 电压为3.3V、模块端的 SDIO 电压为1.8V。 目前 SDIO 信号识别异常。 我们想确认此 IC 是否支持 SDIO 信号电压转换、或者您以前是否有类似用途? 如果有任何问题、是否还有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否已组装上拉电阻器? 操作的负载和频率是多少?

    请发送异常信号的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的第一个猜测是您的上拉电阻器太大、无法达到所需的工作频率。 有关计算上拉值的详细信息和示例、请参阅此视频: