This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/872481/sn74avc16t245-sn74avc16t245

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

Spice (非 HSpice)模型是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    欢迎使用 e2e。

    我们可以创建 SPICE 模型、但想知道它的用途和使用的封装是什么?  

    您可以考虑在 RJW 封装中使用2个 SN74AXC8T245、该封装可能小于16T 封装。 请注意、ZQL 封装现在处于"最后购买时间"状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用  的是48引脚 TSSOP 封装。
    我需要对器件进行仿真、以便在位转换期间评估偏置电流。
    谢谢。
    Massimo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    这是 SN74AVC16T245的行为 SPICE 模型。

    请告诉我该模型是否适合您。 它是最近开发的、可能需要进行调整才能在您的软件工具中工作。

    e2e.ti.com/.../SN74AVC16T245.cir

    谢谢!

    卡兰