This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:输出电压泄漏

Guru**** 2977000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC07A, SN74AUC125, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/870792/sn74lvc125a-output-voltage-leakage

器件型号:SN74LVC125A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC07A、 SN74AUC125、 SN74LVC2G125

现在、我们在 SN74LVC125A 缓冲器上发现了一个电压泄漏问题、 电压将从输出泄漏到 Vcc、电压增量约为0.5V、并且无论输出启用或禁用与否、都将发生这种情况。

我们发现这个问题与我们的外设电路无关、只有这个缓冲器。 请帮助检查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不允许任何高于 VCC + 0.5V 的输出电压(VO)

    为什么电压高于 VCC? 考虑使用一个诸如 SN74LVC07A 的开漏缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么电压高于 VCC?

    回答:当前项目的使用方案如下:

    1、拉高 OE 以禁用缓冲器
    2、由于输出(1Y、2Y、3Y、4Y)仍然连接到其他芯片 UART 接口、并且仍然有效、因此这些线路上仍有1.8V 电压。
    3、关断 VCC 电压、发现 VCC 降至约1V、VCC 由于电压泄漏无法达到0V。

    在这种情况下、请帮助确认此组件是否会出现电压泄漏问题?  

    当 Vout(1Y、2Y、3Y、4Y)大于 VCC 时会发生什么情况?为什么会发生这种情况?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出电压高于 VCC 时、电流将流经 ESD 保护二极管、从输出端流向 VCC。

    有些器件具有"部分断电(Ioff)"功能、允许器件断电时输出电压。 在 LVC 系列中、只有很少的逻辑器件具有它;其他系列在所有器件中都具有它。 考虑使用2×SN74LVC2G125或 SN74AUC125。