This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助推荐不是特定协议的电平转换芯片。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/871935/help-recommend-a-level-conversion-chip-that-is-not-a-specific-protocol

主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T45SN74AXC1T45

你(们)好

帮助推荐不是特定协议的电平转换芯片。

用于 FPGA 输出的1.8V 数字信号转换为用于 VGA 芯片的 DAC 的3.3V。

谢谢

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elsa、

    有关电平转换解决方案的常见问题解答。 您还可以考虑使用 SN74AXC1T45/SN74AXC2T45进行1.8 > 3.3V GPIO 电平转换。

    它还支持高达300Mbps 的推挽信号。