This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV32A:逻辑 IC 的电气特性(SN74LV32A)

Guru**** 2509635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/878144/sn74lv32a-electrical-characteristics-for-logic-ic-sn74lv32a

器件型号:SN74LV32A
该数据表将以下法规作为电气特性。

・∆t /∆v 输入转换上升或下降速率:
     -VCC = 3V 至3.6V:100ns/V (最大值)

当在电路板上安装产品的情况下测量上述时间(*)时,该时间约为208ns/V,超出了调节范围。
(*)通过示波器在 IC 接收端(5引脚)进行波形测量。

上述测量结果是否会实际影响逻辑 IC 故障等运行?
此外、如果我们的评估中存在允许的范围值、您能否告诉我们指定的值?