This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125最大支持长度?

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/878162/sn74lv4t125-sn74lv4t125-max-supporting-length

器件型号:SN74LV4T125

您好专家、

我们的客户使用  SN74LV4T125作为 SPI 中继器。

客户正在以3.3V 和 Vcc = 3.3V (最大频率20MHz)运行器件升压/降压转换

我是否可以了解下面的问题?

从 PCH 到 SN74LV4T125的长度

SN74LV4T125 至连接器的长度

到目前为止、客户电路板上的尺寸为33cm、这是否可以提供支持?

谢谢、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    器件不能支持设定的长度、并非所有 PCB 层叠都相同、因此电容负载不会相同。 这就是他们需要限制的内容。 在输入端、您需要确保您的上升/下降时间不会延迟、从而满足最大输入转换速率规格。 在输出端、我们建议将容性负载保持在70pF 以下。